This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS799:输出电容器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270697/tps799-output-capacitors

器件型号:TPS799

您好!

我有几个关于 TPS79901的问题、TPS799系列的可调电压版本。

  • 添加了部分 8.2.2.1输入和输出电容器要求 数据表的说明:"TPS799在与电容值为2.2 µF 或更高的标准陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定。" 2.2 µF 的值是电容器的标称值还是有效值?
  • 添加了部分 8.2.2.6反馈电容器要求(仅 TPS79901) 根据、"对于等于250 kΩ 的 R1和 R2的并联组合、可以使用3 pF 到1nF 之间的任何值。"
    • "R1和 R2的并联组合等于250 kΩ"是否表示(R1 || R2)= 250 kΩ?
    • R1 = 10 kΩ 和 R2 = 12 kΩ 的组合的 CFB 范围是多少?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您与我们联系。

    -输入和输出端的2.2uF 电容器已在实践中使用,并且是有效的。 如果您看看6.5电气特性的顶部、您会看到数据是在 Cout 为2.2uF 的条件下获取的。  

    -是,并联组合意味着两个电阻器并联 R1||R2 = 250千欧

    第8.2.2.6节

    如果您正在尝试确保快速启动、我的目标是低于5 pF、但高于47 pF 的值可用于实现输出软启动。 如果您遇到噪声问题、我会增大 Cfb。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    请允许我澄清一下您的反馈。

    输入和输出端的2.2uF 电容器已在实践中使用并有效。 如果您查看6.5电气特性的顶部,您可以看到数据是在2.2 uF 的 Cout 下获得的。

    例如、如果输出电容器的变化为±20%、我们需要选择标称2.75 µF (= 2.2 µF /(1 - 0.2))或更高的电容器吗?

    如果您正在尝试确保快速启动,我的目标是低于5 pF,但高于47 pF 的值可用于实施输出软启动。 如果您遇到噪音问题,我会增加 Cfb。

    这是否意味着相同的 Cff 范围(3 pF 至1 nF)也可以应用于 R1 = 10 kΩ 和 R2 = 12 kΩ 的并联组合?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    感谢您的提问。  

    我建议使用 X7R 或 X5R 作为电容器、因为它们的电容变化很小。 如果您担心这种变化、我确实希望选择更大的阈值、因为2.2uF 是应使用的最小电容。 我会在 数据表的"8.2.2.1输入和输出电容器要求"下查找更详细的信息。  

    此外、2.2 μ F 的+20%是2.64、因为2.2 (1.20)= 2.64uF  

    关于 CFB:

    根据具体情况、我会使用低于5 pF 的值来确保快速启动;高于47 pF 的值可用于实现输出 电压软启动。 数据表未提供有关使用特定电阻值10千欧和12千欧的信息、因此我将坚持使用"8.2.2.6反馈电容器要求"下的信息。

    i= c (dv/dt)-使用较小的反馈电容器,启动时间会缩短。  

    Cfb 是实现稳定性和良好的频率响应所必需的。  

    希望这对您有所帮助。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    我建议使用 X7R 或 X5R 作为电容器,因为它们的电容变化很小。

    我已经知道这个。 我的问题还是数据表说明" 2.2 µF 或更高"表示电容器的标称值还是有效值。 如果这是 X5R 或 X7R 陶瓷电容器的标称值、我可以选择2.2-µF X5R 或 X7R 陶瓷电容器。 但是、如果这是有效的、我需要在选择电容器时考虑其容差和直流偏置效应。

    数据表未提供有关使用特定电阻值10千欧和12千欧的信息,因此我只提供"8.2.2.6反馈电容器要求"下的信息。

    我不会问它是否写在数据表中。 该问题是、我在数据表中找不到相关信息。 您能否与您的团队成员再次核实一下?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田真一:

    数据表中指示2.2uF 电容器是标称值。 您可以使用2.2uF 的电容器、无需进一步计算。 这是最小值。  

    我已经和我的团队讨论过、我们得出的结论是、无论您的电阻器对如何、都必须使用小于5pF 的 CfB 才能实现快速启动。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    乔什·纳查西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    您可以再次阅读我的原始问题吗? 它没有提到任何快速启动的相关内容。

    R1 = 10 kΩ 和 R2 = 12 kΩ 的组合的 CFB 范围是什么?

    我的问题只是询问给定反馈电阻器并联组合的有效 Cfb 范围。 我想 CFB 对于 LDO 的稳定运行也起着重要的作用。 因此、我需要知道距离。

    您可以再次询问您的团队成员吗? 如果需要、请让 TPS79901器件的设计人员参与其中。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的横田真一:

    很高兴再次收到您的来信。 我注意到您对稳定性的关注。

    我已经在工作台上测试了这个 Cff 范围为3 pF 至1nF 的特定器件、并使用您的特定电阻器对、它正在正确调节、它是稳定的。 我想说、根据我运行的测试、这个范围内的任何东西都很好。  

    如果您希望我在特定负载下进行测试、我也很乐意这样做。  

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。  

    祝您度过美好的一天!

    乔什·纳查西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    Josh 今天早些时候与我联系、但直到今天晚上我才能查看该 E2E 主题。 回答您的几个问题/意见:首先、我会像在原帖中那样解读数据表指南、250k 是 R1和 R2的并联组合。  虽然原始设计团队已不再与 TI 合作、但我查看了设计人员备注、找不到任何可能提出其他建议的内容。

    LDO 通常具有一个用于内部误差放大器的跨导放大器输入级。  因此、底部设定点电阻器包含在极点/零点补偿分析中、这就是为什么我认为数据表中包括了250k 要求的顶部和底部设定点电阻器。  通过使用"揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA的 II 型和 III 型补偿器" TI 应用手册、并参考方程50、我们可以看到 R1和 R2的并联组合与 CFB 一起出现在二极数学中。  使用 R1//R2 = 250k 且 CfB = 1nF、可得出第二个极点为636 Hz。 对 Cfb = 3pF 使用相同的数学运算可提供第二个极点、频率为 212kHz。 (3PF 是 TPS799数据表中第8.2.2.6节的 CFB 最小值)。

    现在、让我们设置 R1//R2 = 10k // 12k 并使用636 Hz 作为下限频率: Cfb < 46 nF。  重复此步骤、212kHz 会产生 Cfb > 138 pF。  这不是精确的计算、因为 R1和 R2会影响一些其他极点/零点(如上面链接的应用手册中所示)、因此我会在这些值内选择一个 Cfb 以保证安全。  使用1nF 至10nF 的 CfB 对我来说似乎是一个合乎逻辑的选择。  Josh 在今天的早期测量中已经证明 Cfb = 1nF 是稳定的。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen、

    非常感谢您的反馈。 它澄清了我的问题。

    我想提一点。 我不确定 Josh 是如何测试 TPS79901的稳定性的。 但是、如果只使用了示波器、我建议使用频率响应分析器/环路分析器执行波特图分析。 通常、示波器的动态范围比这些分析仪窄、可能会错过小振荡。 否则、测试结果就无法令人信服。

    此外、您的理论分析非常有帮助、这正是我的预期。 没有它,答案就不那么令人信服。

    此致、
    横田真一