This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624DGNEVM:UCC27624DGNEVM

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272084/ucc27624dgnevm-ucc27624dgnevm

器件型号:UCC27624DGNEVM
主题中讨论的其他器件:UCC27624UCC27524

1)室温下的电气性能测试;电路拓扑为三相 Vienna;驱动方案为数字隔离器+非隔离式驱动器 IC

2)当驱动 IC 的电源电压基本稳定在15V 时、即使输入 IC 的输入信号电压大于2V、输出电压也会下降并在短时间内保持低电平;

3)为什么输出电压会下降、甚至会在短时间内保持低电平? UCC27624似乎优于 UCC27524、OUTB 优于 UCC27624的 OUTA、为什么?

UCC27524UCC27624

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinglei:

    从您的原理图中可以看到 RC 滤波器中的电阻为0。 尝试添加一些电阻、这可能 有助于噪声滤波、并且输入上的尖峰会导致输出瞬时关断。

    同时、您是否还可以通过到驱动器接地的短接地连接来提供在引脚处探测的输入信号的波形(引脚和桶形技术)? 如果未在引脚上探测输出信号、也请执行相同的操作。 同时、请提供输入和输出信号的电流波形。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rubas:

    1)电阻已由100Ω 更改为50Ω、20Ω 和5Ω,IC 的输入信号会更好,但 IC 的输出信号也有同样的问题;

    2)输入信号来自 IC 的点、而不是 RC 滤波器之前的点,它是我的错;

    3)要测试的电流波形

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinglei:

    您能仔细检查一下 VCC 是否 稳定吗? 如果输入信号得到改善、但输出仍然存在问题、那么 VCC 可能存在问题。 我建议将您的 VCC 电容器尽可能靠近驱动器放置。 同样、RC 滤波器应尽可能靠近驱动器。 您能否共享电路板的布局、以便我进行仔细检查?

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rubas:

    1) Vcc 是稳定的;很抱歉我不能上传图形;

    2)布局是相同的;

    3)下图,当 电流方向和 I1相同时,输出信号还可以;如果 电流方向和 I2相同,输出电压会下降,并在短时间内保持低电平;

    4)此外、IC 输入和输出信号都通过电压差分探头测量;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinglei:

    感谢您的跟进。 我对您的 新原理图显示了什么有点困惑? 在此新原理图中、原原理图中的 OUT 引脚是否驱动 MOSFET 的栅极? 在低侧设置中、源极应接地、而在此原理图中、它看起来好像连接在一起。 以下是一个典型的低侧应用:

    请告诉我栅极驱动器的输出连接到了哪里、请分享整个布局和原理图。

    谢谢。

    鲁巴斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Rubas:

    1)电路拓扑是三相 Vienna;您从下图中可以看到、我想您就已经知道了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Rubas:

    2)司机 sch:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tinglei:

    感谢提供拓扑。 让我们回到开头并查看输入信号。 我们的驱动器不应在输出电压 进入器件前 但与任何芯片一样,存在寄生效应,可能导致信号在内部下降。 我看到输入电压如何降至约2V、这可能会在内部下降到更低的值、从而触发 输出切换至低电平。

    首先、我们可以尝试消除输入信号、确保没有压降。 驱动器的输入信号来自隔离器、因此您可以从那里开始。 我还注意到、栅极磁珠和电阻器与驱动器位于同一接地环路中、因此应使用这些值进行实验、这也有助于平滑输入信号。  

    由于驱动器的输入引脚连接在一起、我们也建议您将输出连接在一起。 尝试这样做、看看这是否可以产生更好的输出。

    此致!

    鲁巴斯