请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 尊敬的先生和 Madams:
Helloi 存在 lm25088问题。 我 PCB 的输出电压是0.7V、
我把它留给一些人包括;信号的 SW 节点,我的 scheamtic 和布局。
此致、
RA





This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.