This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:设计审查、PCB

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273026/lm61480-design-review-pcb

器件型号:LM61480

大家好、我正在使用[LM61480Q5RPHRQ1、VoutFIX = 5V、Iout = 8A]。 我在布局指南中看到这一点"使 PCB 顶层和底层具有2盎司铜且不小于1盎司"。   

我使用的是6层 PCB、每层均为1盎司。 厚度。 如果顶层不是2oz、将出现任何问题。 是否可以使用另一层来增加覆铜? (特别是 SW 节点、可以使用通向另一层的通孔向该节点添加更多的铜。是否有好主意?)。

第2层、5层是 GND 平面。 稍后将向左侧空间浇注 GND 过孔。

PS。 如果有任何我可能没有意识到的糟糕设计、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议在 IC 所在的顶层覆铜2oz、因为该层是大部分热量从 IC 流向电路板的位置。  

    但是、由于您的设计是一个6层电路板、因此我认为只要您有多个内部 GND 层并有足够的散热过孔将顶层连接到内层、1oz Cooper 就可以正常使用。 此外、保持 GND 平面尽可能不间断、以实现最佳热流、这一点很重要。

    对于高频输入电容器和去耦电容器、请尝试将它们尽可能靠近 VIN 引脚放置、以使 VIN/GND 环路尽可能小、因为该环路是影响 EMI 的关键环路。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的答复。 是的、我要确保第2层和第5层全部是 GND 平面、没有开孔、并且在 IC 周围尽可能多地放置 GND 过孔。

    那么 SW 节点又如何呢、该节点是否需要来自另一层的更多铜?

    此致、

    Wipop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wipop、

    SW 节点应仅位于顶层并尽可能小。 您现在以红色显示的内容是可以的。  

    内层上没有 SW 节点、SW 没有任何过孔、因为这会增加 SW 节点面积、并可能导致噪声耦合到器件。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的支持、谢谢您、我改进了我的设计。

    此致、

    Wipop