This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:CFF 前馈电容器的作用。

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273798/tps746-q1-the-role-of-cff-feedforward-capacitor

器件型号:TPS746-Q1

嗨、团队,

客户发现在 TPS74601的推荐设计中有一个 CFF 前馈电容器。 客户安装了10nF 电容器、但这会影响电源上升时间。
除了影响纹波抑制比之外、还需要确认该电容器是否有任何其他影响? 如果不添加、是否有任何不利影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!  

    是的、添加 前馈电容器(Cff)预计会减慢输出上升时间。  如前所述、它还将改善中频带频率(~1kHz 至100kHz)中的 PSRR 和噪声、并且还有助于改善瞬态响应。  

    缺点是、它可能会导致在瞬态事件期间 PG 引脚触发时出现小误差。 此外、由于 CFF 交流将 Vout 耦合到 FB、因此 Vout 上的大幅度+快速斜坡速率瞬变(例如接地短路)有可能在使用大 CFF (通常认为>100nF)时损坏 FB 引脚。

    有关其中每个部分的更多详细信息、请参阅我们的应用、而非使用前馈电容器的优缺点(注意、您上面包含的屏幕截图似乎来自应用手册)。

    https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf