This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:添加了外部 MOSFET 和802.3at 2类

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273475/tps2378-added-external-mosfet-and-802-3at-type-2

器件型号:TPS2378

大家好、

(1)对于802.3at 2类规范、建议在25W 下添加一个外部 MOSFET (另一个软启动级别)、并且电容不应超过47uF。
电容值越大、浪涌电流就越大。 如果外部 MOS 无法承受、是否会被烧毁?
如果只有 TPS2378的内部 MOS 并且未添加 MOSFET、通常设计的电源是什么?

(2) 802.3at 2类25W、需要提高电路中的 MOS1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在标准模式下、最大浪涌电流为400 mA、最小浪涌时间为80ms

    在 TPS2378中、最小浪涌电流为100 mA。

    理论上、 100 mA x 80ms = C_BUCK x 57V。即使与内部 TPS2378的热插拔一起使用、C_BUCK 也只需小于1.4mF。 它应与一个47uF 电容器配合使用、并在 RTN 和 VSS 之间进行内部热插拔。

    如果您有其他问题或疑问、敬请告知。   

    此致、

    帝昂