This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:最小分流器尺寸

Guru**** 2554560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273795/bq40z80-minimum-shunt-size

器件型号:BQ40Z80

BQ40Z80支持的实际最小分流器尺寸是多少

我有一个大电流应用-我不希望放电短路保护在100安培(-100mV)下跳闸、因此我计划使用0.5 m Ω 的分流器。

0.5 mOhm 分流器是否可以工作-它是否能够正确校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    通过以下权衡、您可以低至0.5m Ω(请参阅下面的螺纹)。

    螺纹1
    线程2

    确保不要超过检测电阻两端的绝对最大电压。  


    此致、
    何塞·库索