This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:使用外部 MOSFET 实现电池平衡。

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271227/bq79616-q1-cell-balance-using-external-mosfet

器件型号:BQ79616-Q1

团队、您好!

我们是否可以使用外部 MOSFET 来实现高于300mA 的电池平衡电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以将外部 MOSFET 用于高于300 mA CB 电流的电流

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我从应用手册中找到了该电路、但没有太多解释。  

     Rbias 所需的电阻值是多少? 以及如何打开外部 MOSFET?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    从该电路、您可以推导出外部 MOSFET 的 Vgs 将为 Vgs = Vcell (Rbias/(2Rbias+Rdson))。

    Rbias 的重点是最大限度降低 Rdson 的影响。 Rdson 已经很小、因此大约500欧姆的 Rbias 将使 Rdson 的影响几乎为零、因此 Vgs 将为 Vgs ~= Vcell/2。

    当 Vgs 大于 MOSFET 的 Vth 时、MOSFET 将导通。 这将出现在为该外部电路选择的 MOSFET 的数据表中。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。