This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:IEC62680-1-3&IEC62680-1-2测试

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273802/tps25750-iec62680-1-3-iec62680-1-2-test

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

您好专家

我的客户有一个新项目使用了 PD、最大输入为20V/3A、输出为5V3A。 我们选择了 TPS25750。 鉴于  欧盟 (EU) 2022/2380。 我的客户需要测试  IEC62680-1-3&IEC62680-1-2。 该链接是测试项目、您能否帮助检查 TPS25750SRSMR 是否可涵盖有关 USB3.1的这些测试。 如果不能、您能否推荐另一个涵盖 USB3.1且引脚对引脚 TPS25750可能更好的 PD。

 https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery-compliance-test-specification-0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们在接下来的几个月中发布了 TPS25751的后续器件、这些器件将能够满足合规性所需的最新 PD3.1要求。 该器件与 TPS25750引脚对引脚兼容、因此客户可以使用 TPS25750开始评估、并在 TPS25751可用后轻松迁移到该器件。