请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题: TPS25751中讨论的其他器件
您好专家
我的客户有一个新项目使用了 PD、最大输入为20V/3A、输出为5V3A。 我们选择了 TPS25750。 鉴于 欧盟 (EU) 2022/2380。 我的客户需要测试 IEC62680-1-3&IEC62680-1-2。 该链接是测试项目、您能否帮助检查 TPS25750SRSMR 是否可涵盖有关 USB3.1的这些测试。 如果不能、您能否推荐另一个涵盖 USB3.1且引脚对引脚 TPS25750可能更好的 PD。
https://www.usb.org/document-library/usb-power-delivery-compliance-test-specification-0