This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:栅极驱动器不释放脉冲、DSAT FLT 引脚始终为低电平

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273227/ucc21750-q1-gate-driver-not-releasing-pulses-dsat-flt-pin-always-low

器件型号:UCC21750-Q1

我们使用此电路、并在打开 FLT 引脚的同时将其提供给我们的栅极驱动器始终为低电平。 栅极驱动器不会释放脉冲。

RDY 引脚为高电平、因此这意味着 IC 的所有电源都是正确的。

我们已尝试使用 RST/EN 引脚来复位故障(将引脚置于低电平一段时间、然后将其置于高电平)、但 FTL 引脚仍为低电平、IC 未释放脉冲。

当我们禁用 DESAT 保护(通过将 DESAT 引脚连接到 COMM 引脚)时、IC 工作正常、FLT 引脚为高电平、输出脉冲根据需要发出。

请帮助我们解决 DESAT 保护问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    我们建议在 R128处使用1k 电阻器、而不是10k 电阻器。

    如果更改电阻没有任何帮助、您还可以检查 DESAT 引脚上的电压并向我们发送波形。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    感谢您的答复。 我们将 R128更改成了1k 电阻、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    我们必须检查 DESAT 引脚电压以便进行进一步注释和调试。 您能分享一下示波器捕获吗?  

    此致!

    普拉蒂克