This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50长时间充电后 RSOC 不会更新

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273699/bq40z50-bq40z50-rsoc-not-update-when-charge-a-long-time

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好  

客户将 BQ40Z50与两节串联电池一起使用、 Term Voltage 为6000mV。

当电池电压超过4.0V (单节电池2.0V) 时、当电压 充电至 7.6V 时、剩余电量将更新、有时甚至会更高。

e2e.ti.com/.../7725.gg.csv

e2e.ti.com/.../LFA3_2D00_07_2D00_report-_2800_1_2900_.zipe2e.ti.com/.../charge-log.xlsx

SMOOTH 功能是启用的。

附加了 GPCCHEM 报告、日志数据和 gg 文件。

请提供一些建议。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    我注意到了几件事。  

     FD 和 TD 阈值可能设置得有点过高。 请将它们设置为以下建议值。  



    推荐


    确保已启用 Impedance Track。 我注意到、更新状态是2. 它应该被设定为6

    电量监测 状态 更新状态 2


    此致、
    何塞·库索