This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:是否存在 C6678的最新固件或.xml 文件

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263366/ucd9222-is-there-the-latest-firmware-or-xml-file-for-c6678

器件型号:UCD9222
主题中讨论的其他器件: UCD7242CCStudio

您好、工程师:

我们参考了 EVM6678L 并对新电路板样品、

我想使用 Fusion Digital Power Designer 直接下载开发板 TMDXEVM6678L 的 XML 文件 (附件)、发现:

1.无法下载 TI Fusion Digital Power Designer-7.7.1;

TI Fusion Digital Power Designer 1.8.58可以打开。 并配置 UCD9222;

您是否有最新的固件下载和软件包?

下载此 XML 配置后、与电源轨 1 (与 C6678的 UCD7242结合使用)对应的 CVDD 为1.13V、高于配置的0.9V。 这是否正常?

 非常感谢!

e2e.ti.com/.../TMDXEVM6678L_5F00_UCD9222_5F00_16May11_5F00_ver5.xml