This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:VIN UVLO

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273451/lmr43620-q1-vin-uvlo

器件型号:LMR43620-Q1

大家好、

我想知道 LMR43620-Q1在 VEN-VIN < VOUT 时的输出行为。

除了精密 EN 和启动 UVLO、没有关于输入 UVLO 的描述、因此我认为器件会  

开始在 VEN-VINMIN < VOUT < VINMIN 之间切换、我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vin 大于 Vinmin EN 超过 Vinenvout 时、器件将尝试调节输出。

    仅当 VIN 大于 Venvout 时、意义不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall-San:

    我想再次确认一下、在 Ven-Vout < VIN < VINMIN 的情况下、  

    那么输出可能会开始切换、对吗?  

    或者是否有 Vin UVLO 可以防止切换至低于 VINMIN?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是两个独立的 UVLO。

    然后输出可能开始切换,对吗?  [/报价]

    或者是否有 Vin UVLO 可以防止切换至低于 VINMIN?  [/报价]

    VINMIN 描述的是 VIN UVLO

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall-San:

    谢谢你。 我了解输出在 VINMIN 以下受保护(不切换)。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。