This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:最小输出电压纹波

Guru**** 2502365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273124/lm5008-minimum-output-voltage-ripple

器件型号:LM5008

数据表:"LM5008要求反馈引脚(FB)上的纹波电压至少为25mV 至50mV。"

结果是对设计进行了修改。 与输出电容器(钽)串联的1 Ω 电阻器替换为0 Ω 电阻器。 ESR 现在(到?) 从而导致 FB 引脚上的纹波  大约为10mV、而不是所需的25mV 最小值。但是... 转换器似乎工作正常、没有不稳定、而且从50mA 到300mA 的阶跃响应不存在稳定性问题。  

我有两个问题:

FB 引脚上的实际最小纹波电压是多少?

2.如果使用 滞环控制方案的转换器的纹波太低,会出现什么情况? 现在、它没有不稳定、可以使用最大输出电流、并且转换器的升温不超过预期值。 此外、开关节点在恒定 负载和阶跃负载期间看起来也很好、没有如 AN-1481 图3中所述的额外脉冲。

转换器为何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的工作状况如何? 您能否添加原理图附件?

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道如何增加纹波、只需要 回答问题即可。

    在之前的版本中、R209为1欧姆、因此纹波足够大、但在本版本中、R209替换为0欧姆、这可将纹波降至仅10mV。 我很惊讶,这似乎仍然工作正常,我预期一个不稳定的输出...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了陶瓷钽(2x100U/6V3)、因此现在纹波非常低。 但仍然输出电压稳定、阶跃响应也没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和纠错。 输出是稳定的、但现在转换器不能正常运行。  AN-1481 图3中介绍了现在将发生什么情况。 因此、10mV 纹波看起来 没有问题、但低于此值、则有一个点不是如此。 但最小值是多少?  此时我将忽略抗噪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否测试了馈送到 FB 引脚的纹波? 它看起来是什么样子的?

    较低的纹波并不意味着转换器无法稳定、但它对噪声更敏感、很容易变得不稳定。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "较低的纹波并不意味着转换器无法稳定、但它对噪声更敏感、很容易不稳定。"

    是的、我知道、但有一个要点是、中的纹波不足以实现稳定运行、 稳定运行所需的最小纹波是多少 ? 根据数据表、最小值为25mV、但现在电压为10mV、在实验室中进行测试后、这似乎没有问题。

    就像我在前面写入一样。 如果我连接陶瓷电容器、则纹波非常低、转换器不稳定。

    COT 需要向其反馈节点注入一个小斜坡才能工作。 此斜坡信号与电感器电流纹波具有相同的形状和相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10mV 无法涵盖您可能满足的所有条件、如果您的布局不佳或噪声较大、则10mV 也无法达到稳定。  

    考虑到较小的 Vout 偏置和较高的噪声不敏感、数据表中的25mV 值为建议值。

    B、R

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果布局完美且没有噪声、FB 上的纹波可能会非常小。 我不是说这是一个好主意:)

    如果讨论不稳定、是阶跃响应较慢、还是输出电压不稳定? 发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于正如数据表建议的抗噪性能、您最好将纹波保持在25mV 以上。

    现在讨论的是不稳定、  将同时发生不稳定的 SW 和 Vout。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!