This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753APWR

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262870/tps23753a-tps23753apwr

器件型号:TPS23753A

您好!

我们已经观察了高温下的 Z1和 Z2、大约是  90°C (194°)。

用于参考 EVM 器件的齐纳器件(BZT52C15S-7)。

我随附了一个文件、其中包含变压器周围的服务器信号的测量。

Z1和 Z2可能 始终连续运行。  可能是因为导致高温结果。

我们是否需要 更换 其他齐纳器件、或者您有什么建议?

此致

e2e.ti.com/.../Visio_2D00_TPS23753APWR.pdfe2e.ti.com/.../3833.SCHEMATIC1-_5F00_-17-PoE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的联系!

    看起来绕组8和7的电压可能过高。 您能否附上变压器数据表?

    7和8的匝数比可能太高。 您能不能实现 绕组8和7的电压波形?

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    由于我们有一段相对较长的时间没有得到您的响应、我现在将关闭该主题。 如果您还有任何问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂