This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:门在 TPS23750上不工作

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260412/tps23750-gate-not-working-on-tps23750

器件型号:TPS23750

我在 TPS23750方面有问题、我有两个电路板、一个电路板使用评估板中的 FET

另一个无法正常工作、区别在于 FET 和二极管。 问题是、我永远不会在该电路上看到栅极开始打开。 如何为电路选择正确的 FET/二极管组合? 或者、栅极为什么不工作? 我还探测了 Vbias 和 Aux、电压看起来很好。 为什么文档中没有关于 FET 选择和二极管选择的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的联系。  

    DMT10H072LFDFQ-7是100V 62m Ω n 通道 FET  

    SUD06N10-225L-GE3是100V、160m Ω  n 通道 FET  

    看起来这两种解决方案对于您的3类功率级别都可行。 它们是否具有不同的封装?

    您的意思是、您在 EVM 板上尝试了这两种不同的 FET、但一种可以工作、另一种无法工作?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、同一电路板上的 FET/二极管组合不起作用、我将评估板上的 FET\Diode 上焊接到了电路板上、这样就可以正常工作了。 我的设计 DMT10H072LFDFQ-7、V8PM12HP3_A/H (二极管)的原始 FET/二极管组合不起作用、它永远不会开始切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的信息。 所以测试结果揭示了以下测试结果:

    DMT10H072LFDFQ-7 (100V 62m Ω n 通道 FET)+  V8PM12HM3 (120V 8A 肖特基):不工作

    SUD06N10-225L-GE3 (100V 160m Ω  n 通道 FET)+ 6CWQ10FN (100V 7A 肖特基):Work

    我认为您可以尝试的一种方法是增加 C3电容 、这可以 使栅极驱动电路更好地抵御瞬态变化(您可以尝试4.7uF 至22uF、电压> 25V)。 FET 可能由于 需要过高的栅极驱动功率而无法工作。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂