This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:电流检测精度

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, TPS922053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273044/tps92513-current-sense-accuracy

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件: TPS922053

您好!

您能否详细介绍 TPS92513 5% LED 电流精度规格?

假设我的满量程电流是500mA、而直流电压用于调光。 在此满量程电流下的精度是否值得期待475mA 的- 525mA 输出?

然后、我使用调光输入将电流设置为满量程的10%、即50mA、我是否可以预计5%仍保持可为我提供48mA 到53mA 的范围、或者它是否在25mA 到75mA (满量程电流的+-5%)的范围内?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    Unknown 说:
    我然后使用调光输入将电流设置为满量程的10% 50mA、我可以指望5%的电流仍保持在48mA 到53mA 的范围内吗?或者它是否在25mA 到75mA 的范围内(满量程电流的+-5%)?

    您可以在数据表中的第7.5节"电气特性"中参阅该规格。

    您可以看到、在电流较大的条件下(V_IADJ = 1.2V)、输出电流精度约为+-5%。 但是、在较低电流条件下(V_IADJ = 0.18V)、输出电流精度为-28.7%至33.3%(相对于较低电流值、而非满量程电流)。

    顺便说一下、我建议您切换到下一代 TPS92513、即 TPS922053。 一般来说、TPS922053的电流精度优于 TPS92513。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。

    此致、

    周老师