This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:寻找用于外部修改跳闸电流的选项、如使用 TPS25985

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25983, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270836/tps25983-looking-for-options-to-externally-modify-trip-current-like-with-tps25985

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件: TPS25982TPS25985

您好、TI!

我要将 TI 电子保险丝用于我的 PDM 器件。
我需要具有外部即时可调节跳闸电流的电子保险丝。
我想使用软件和微控制器来更改跳闸电流。

如果我正确阅读数据表、TPS25985可以使用外部电压将跳闸电流改变在10至60A 之间。
我需要针对2-15A 范围使用相同的功能。
TPS25982和 TPS25983具有正确的电流范围、但看起来它们没有通过外部电压(或其他方法)调整跳闸电流的选项
它们只有电阻器可调节?


是否可以使用 TPS25982和 TPS25983通过 MCU 调整动态跳闸电流?
或者是否有其他可能出现这种情况的器件?

此致、
马尔蒂耶恩

上述问题也在 CS1985430票证中讨论过,我被要求在这里发表我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martijn:

    对于 TPS25982器件、我们必须仅使用电阻器调节方式。 我们无法在 ILIM 引脚上强制施加电压。 其他可能的方法是向引脚注入电流、但不进行全面测试。 本应用手册可以分享一些见解、网址 为 https://www.ti.com/lit/an/slvaf94/slvaf94.pdf、

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的回复。

    是否有 TPS25985等其他器件可以使用外部电压或其他方法调节? 或者 TPS25985是目前唯一提供该选项的器件吗? 如果可以、是否需要为2-15A 范围使用相同的选项?

    此致、
    马尔蒂耶恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martijn:

    不幸的是、现在在较低的电流范围内没有这样的部分。 我们通常不会看到这些要求。 如果您有此类器件的计划、我们将向您提供最新信息。

    您能否向我展示一下 TPS25985中提到可以通过强制电压来调节跳闸电流的位置?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    听说这很遗憾。
    如果打开 TPS25985数据表、请转到第4页、表6-1引脚功能(续)、然后查看 IREF 引脚。

    过流、短路保护和有功电流的基准电压
    共享块。 可以使用内部电流源和 MOSFET 上的电阻器
    该引脚、也可以从外部电压源驱动。 不保持悬空


    此外
    如果转至第7页的表7-5电气特性(续)并查看输出电流监测和过流保护(IMON)

    可以在 IOCP 稳态过流保护(断路器)阈值时看到、
    以便阈值随不同的 Viref 电压(0至1.2V)而变化


    如果此芯片实现了数据表中指示的功能、我应该能够使用 MCU DAC 即时设置断路器电流。
    这也是我对 TPS25983和 TPS25982等芯片的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martjin:

    很抱歉问这个问题。 我不是 TPS25985方面的专家、因此我只是想问您、因为我不知道该功能。 是的、TPS25985可用于通过外部电压调节跳变限制。 我可以确认 TPS25983和 TPS25982不能像这样使用。

    我们会听取您的反馈、并将研究在未来较低电流范围的器件中实现这一点的可能性。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实在太糟糕了。 感谢您提供的信息。
    最后一个问题。
    是否能够使用 AD5270BCPZ-20-RL7等精密数字电位计来设置 TPS25983的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martjin:

    是数字电位器可用于设置 TPS25983的跳闸电流。

    此致

    G·库纳尔