请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 尊敬的专家:
我的客户正在评估 TPS259540、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
硬短路和软短路发生后的输出电流小于 ILIM 的最小值
您能告诉我们 发生这种行为的原因吗?
(__LW_AT__1 μ A 软)发生时、输出电压降至0V、但输出电流保持流向约300mA。
根据数据表、它应该是0A。
(__LW_AT__2 μ A 当)硬短路时、输出电压降至0V、但输出电流持续流经300mA。
它应该是数据表中的0A。
——
客户告知自己的原理图和波形、可以提供朋友的邮箱或电子邮件地址吗?
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市