This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92314:交流/直流非隔离式 LED 驱动器应用(CC 模式)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272357/tps92314-ac-dc-non-isolated-led-driver-application-cc-mode

器件型号:TPS92314

您好、TI 团队、

我经过检查发现 TPS92314可用于恒流 LED 驱动器应用。 我只是想再次确保我的读数是正确的。

我的要求-输入:90V-265VAC,输出:24V @150mA。

请告知我是否为我的应用选择了正确的部件。 如果这是正确的器件、那么是否有任何可以设计电感器/变压器值的仿真或设计工具?

期待您的答复。

谢谢。

Hitesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    您可以使用此工具(SLUC446计算工具| TI.com)来帮助您确定 TPS92314是否可以满足您的要求。 从我的角度来看、TPS92314可以做到这一点。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我下载了计算工具、可生成所需信息、但仅适用于隔离配置。 由于具有低电压和低电流、因此在非隔离配置中不支持该功能。

    最后一个问题-是否可以对 LED 驱动器支持 CC 模式? 我没有在数据表中像 CC 模式那样明确写入。

    谢谢。

    希特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    可以。 它支持用于驱动 LED 的恒流模式。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    不用客气。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。 我将关闭该主题。

    此致、

    周老师