This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28512:C1 ESR 与稳定性

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273156/ucc28512-c1-esr-vs-stability

器件型号:UCC28512

我想知道 PFC 输出处 C1上的 ESR 如何影响稳压稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    感谢您关注 UCC28512 PFC/PWM 组合控制器。  

    表示"C1"、我假设您指的是数据表第11页图1中的 C1。
    PFC 输出电容器(C1)中的 ESR 对 PFC 调节的稳定性没有影响。   

    PFC 的电压环路带宽非常低(通常为~10Hz)、以至于 ESR 与控制环路无关。  
    C1中 ESR 的唯一问题是、根据低频2xF_LINE 元件以及 来自 PFC 和下游转换器的高开关频率电流、它在电容器内耗散了多少功率。  ESR 在低频和高频下不同、因此需要加以考虑。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich 的回答、

    因此、对您来说、如果在 C1上观察到电压峰值、则它们不是由于 C1的低电容、而是由于 C1的 ESR 中流动的电流。

    此致、

    乔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    它取决于您观察到的电压峰值的性质。  

    平均 PFC 输出电压通常约为390Vdc。  ESR 产生的高频电压纹波可能小于1V、因此通常不明显。   
    低频电压纹波(由于 低 PFC~带宽)可能约为10 μ V 30Vpk-pk、这是正常的。  没有 PFC、您将无法进行 PFC 控制。
    线路和负载阶跃的瞬态峰值(正峰值和负峰值) 也大约为几十伏特、这也是低控制 BW 导致的。  

    最后两个(线路频率纹波和瞬态峰值)是电容值的函数。  更大的电容器可以实现更低的峰值、但会增加更多成本并需要更多空间。  电容器越小、越便宜、但纹波越高。  由于 C1值过低而产生的波纹过大和瞬态峰值较大将开始触发其他 PFC 保护功能、例如 OV 和 UV 等。   

    有一个合理的中间接地、在该接地中、您可以获得良好的 PFC 功能、其峰-峰值输出纹波(低频100~120Hz)约为标称输出电压的5%。  出于特殊考虑、可能需要更大的电容值、例如在交流线路压降期间保持负载的更长保持时间。  
    如果您的应用需要这种保持、则额外的成本和空间是不可避免的、但纹波会更低。   

    此致、
    乌尔里希