主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400
尊敬的 TI:
我有一个带黄金映像的2S 电池组、内置在一个产品中。
在使用电池期间,我们得到"xchg",即使我们还没有充满电。 它的剩余电量和满电量大约为200mA 45g、停止充电时电压为~8V。 
我已经附上了我提取的电池的 bqStudio 图像。
我感到困惑、为什么要设置 xchg 位。
-据我所知,我们触发 HT 时应该触发 ChargingStatus()[in]=1 ,但[CHGIN]是0 ,所以它不应该设置 xchg
-没有设置安全或 PF 状态位。
TC 位被置位。 而这些文档则显示"GaugingStatus ()[FET]置1且 Options[CHGFET]= 1时、TC 将关断"
此外、还 设置了标准 SOC Flag Config A[TCSetVCT]= 1、但 VCT 不是高电平?
[TCSetV]和[TCSetRSOC]为0、那么为什么设置 TC 位呢? 可能 VCT 曾设置过、但却被清除了?
我怀疑充电停止、因为我们点击了[OT]、因为有时电池会变热。 但是、应该设置其中一个 SafetyStatus 位了吗?
您能帮我并指明正确的方向吗?
此致、
多米尼克