This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:使能电压电平

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272733/tps563257-enable-voltage-level

器件型号:TPS563257

您好!

我已将分压器连接到使能引脚、与 IC 使能无连接的电压为2.5V、但当连接到 IC 时、电压降至0.5V。  

我尝试连接不同的电阻器、每次问题仍然存在、我每次都得到不同的电压、但将小于使能阈值电压。  可能是什么问题?

下面我附上了参考原理图。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0741.TPS563257DRLR.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的联系! 原理图中 EN 电阻器的连接良好。 这个问题是否存在于每个器件和电路板中? 您能告诉我布局吗? 您能告诉我 VIN、EN 和 SW 的波形吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.解决启用问题

    2.新问题是当电路设计为输出电压0.85V 时输出电压为0.78V。

    3.请确认电路。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nachiketh、

    感谢您的反馈。 有一个线程讨论了与您的问题相同的问题吗? 这是同一个吗? 如果需要、我将首先关闭此主题、然后在另一个主题中与您的团队进行讨论。

    (+) TPS563257:电源管理论坛-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

    BRS

    卢西亚