This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:8.3.17温度认证

Guru**** 2532820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269946/bq24650-8-3-17-temperature-qualification

器件型号:BQ24650

您好!

如果我们的最后一个选项是禁用热敏电阻功能并通过固件控制充电暂停、那么我们应该在 TS 引脚上设置多大的电压?

根据我们的分析、由于 Vhtf 为47.5%和 Vltf 73.5%、将电压设置为该值的中间值、即大约 Vref 的60%、似乎更安全。

Vref 的50%这个值允许我们使用两个相等的电阻器、由于它接近 Vhtf 的48.3%、所以风险似乎太大。

我们的理解是否正确?

谢谢。

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您与我们联系!

    在我看来、您不是 在电池组上使用 NTC 热敏电阻、对吗? 我将对此进行深入探讨、并在星期四之前与您联系。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的答复。


    我们在电池中有一个温度传感器、但它不是热敏电阻、因此控制是由微控制器通过 ADC 引脚完成的。


    我们只需要通过 TS 引脚禁用温度控制、从而确保与 TS 引脚关联的功能不会暂停充电。

    因此、我们必须确保将正确的电压施加到 TS 引脚上以实现所需的目的。
    此外、我们需要确保对于电路中发生的偏差和变化具有安全裕度。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    是的、您的理解是正确的。

    更安全的方法是将 电压设置 在 Vhtf 和 Vltf 的中间、即您提到过的大约60% Vref。 由于容差/变化、在50%时可能存在风险。  

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的答复、我想借此机会向您提出另一个有关 BQ24650的问题。

    我们有多个项目使用 BQ24650、可实现不同的最大充电电流、所有这些项目都具有出色的性能。

    在此新项目中、存在局限性:由于电容器的高度问题、我们无法使用1210封装电容器、因此我们必须使用1206电容器。

    我讨论的是10uF - 35V 电容器、

    最初我们设计这个项目时 、在太阳能电池板的输入端使用2个电容器、由于充电电流大、在电池的输出端使用4个电容器。

    如您所知、将电容器从1210更改为1206封装意味着有效地减小其容量、因此需要考虑这个问题。

    放置2个 以上每种封装并联10uF-1206电容器、1210将是解决方案、但会增加 PCB 面积和产品的最终成本。

    当然、我们必须进行测试、但在测试之前、我们希望得到有关最佳解决方案的建议。

    您有什么建议?

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    我将 对此进行深入研究 、并在星期一向您提供反馈。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您的耐心。  

    在这种特定情况下、电容器的尺寸不会对设计产生重大影响、因为它不是高频信号。

    我只建议确保有效电容符合数据表中的建议。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的回复、我们会在最终设计中考虑这些信息。

    此致

    何塞