This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:什么是软关断状态?

Guru**** 2612565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273427/faq-bq76952-what-is-the-soft-shutdown-state

器件型号:BQ76952

我 尝试进入 SHUTDOWN 模式、但器件无法关断。  我想我可能处于软关断状态、但我有一些问题:   

  • 如何知道器件是否处于软关断状态?
  • 软关断与关断模式有何不同?
  • 是什么导致 BQ76952进入软关断模式?
  • 如何退出软关断模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些问题的答案以及有关软关断的更多信息可以在下面找到:

    软关断:

    当尝试进入 SHUTDOWN 模式时、某些用户可能会卡在软关断状态。  软关断是一种临时状态、在启动关断序列后、如果 TS2引脚保持低电平或 LD 引脚保持高电平、则会进入该状态。  如果用户尝试进入关断模式、但 REG18引脚输出的是1.8V 而不是0V、则器件未处于关断模式、可能处于软关断状态。  该器件将保持软关断状态、直到这两个条件都得到解决。  

    • LD: 在 LD 引脚保持高电平的软关断状态下、保护 FET 被禁用、但仍启用串行通信。 REG1和 REG2 LDO 仍启用。  要从软关断状态转换到关断模式、器件将等待 LD 引脚降至低于 VWAKEONLD 电平、然后转换到关断模式。  要从软关断转换到正常模式、请让 LD 引脚降至 VWAKEONLD 电平以下、然后通过充电器连接将 LD 引脚升高到 VWAKEONLD 电平以上。  或者、通过将 RST_SHUT 引脚置为高电平且持续时间小于1s 来执行部分复位。

    正常模式--> LD 软关断-->关断模式

    正常模式--> LD 软关断-->正常模式

    • TS2 :如果 TS2保持低电平(通常由热敏电阻)导致软关机,则 FET 将被禁用,保护和测量将停止,串行通信被禁用。  REG1和 REG2 LDO 禁用。 要由于 TS2引脚为低电平而退出软关断、请执行部分复位以将器件转换到正常模式( 有关更多信息、请参阅复位常见问题解答)。

    正常模式--> TS2软关断-->正常模式

    意外进入软关断模式的最常见原因是 TS2引脚上的电路。  在 TS2引脚上放置一个热敏电阻会直接将该引脚拉至低电平、从而导致软关断、但即使是不将 TS2直接拉至 GND 的电路也会导致问题。  这是因为 TS2引脚内部上拉至5V 的电压非常微弱、所以连接到 TS2引脚的电路中的任何小泄漏路径都可以通过下拉引脚来防止关断。  即使是1µA 的泄漏电流也会导致器件卡在软关断状态。

    TS2引脚必须通过 BQ769x2的内部上拉电阻拉高才能进入 SHUTDOWN 模式、因此如果用户想在 TS2引脚上放置一个热敏电阻、而不打算使用 SHUTDOWN 模式、那么他们应将 SHUT_TS2位编程为1。  这将确保器件不会尝试(并且失败)进入 SHUTDOWN 模式。  相反、器件将进入低功耗状态并等待 LD 引脚上的上升沿转换到正常模式。

    • LD 和 TS2: 如果在 TS2拉至 GND 且 LD 拉至高电平时发出关断命令、则器件将进入 LD 软关断(通信仍处于启用状态、设置 SD_CMD 位、 并且器件正在等待 LD 引脚变为低电平以转换到关断模式)。 如果随后在 LD 软关断期间从 LD 引脚上移除电压、则器件转换到 TS2软关断(所有通信丢失、但 REG18引脚上具有1.8V 电压)、因为 TS2引脚仍被拉至低电平。

    如果器件处于 LD 软关断状态、在 LD 引脚上拉为高电平、TS2下拉为低电平、并且 LD 引脚保持高电平、同时 TS2引脚从低电平转换为高电平、则器件将保持 LD 软关断状态。  如果随后允许 LD 引脚在 TS2引脚转换为高电平后变为低电平、则器件将进入关断模式。

    简而言之、LD 引脚置为高电平优先于置为低电平的 TS2引脚。  有关根据 LD 和 TS2引脚状态确定器件模式的更多信息、请参阅以下流程图:

    LD 和 TS2软关断流程图

    有关正常关断模式的信息、请参阅 关断常见问题解答

    BQ769x2常见问题解答主页链接