This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 LCD 背光的稳压器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92381, TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272360/suitable-regulators-for-lcd-backlight

主题中讨论的其他器件:TPS92381TPS923652

大家好、我们正在设计一款新产品、该产品必须为 LCD 显示屏提供电源、100mA 为背光二极管提供18V 或19V 直流电源。

我搜索了数据表、TPS92381似乎合适、但还有许多其他的器件、因此想寻求指导。

IC 必须与模拟和数字 MCU 混合电路板集成、因此它必须产生非常小的 EMI。

市场对成本敏感、因此必须经济实惠。

在18/19V DC 条件下流入背光二极管的平均电流为60 mA。

理想情况下、工作温度范围应为-10至85摄氏度。

IC 必须在未来5年内可用。

赞赏指导。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    我可以知道输入电压是多少吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:输入电压理想范围为4-8伏至16伏、18 伏甚至26V 直流电。正常工作电压支持13.8 VDC 电源、但对于使用电池的客户、电压范围可以为6伏至26伏。

    最低9V 至15V 直流电压。

    Br

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    如果您想使用 TPS92381、我认为建议使用 SEPIC 模式、因为您的 VIN 范围非常宽。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定 SEPIC 模式是什么、该范围内是否有其他合适的稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    由于您的输入电压会比输出电压更高或更低、因此在此应用中、您需要考虑使用降压/升压或 SEPIC 拓扑。 您也可以考虑我们的 TPS923652。

    Br

    帕特里克