This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:WebBench 上出现超出占空比设计错误

Guru**** 2815265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271944/tps62903-q1-duty-cycle-exceeded-design-error-on-webbench

器件型号:TPS62903-Q1

您好  

在 webench 设计3.3V 降压转换器设计时、TI 工具得知 占空比超出了设计错误。

但当器件型号的输出电压范围为0.6V 至5.5V 时、

如果 FB/VSET 电阻器设置为249K 或更大的 VOUT 是3.3V、那么它是否适合3.3V 和3A 的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、它适用于3.3V 3A。 但它取决于输入电压、您能告诉我您的输入电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明天将发布回复。

    此致!

    卡兰