This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76952:关断模式如何工作?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273424/faq-bq76952-how-does-shutdown-mode-work

器件型号:BQ76952

我想了解有关关断模式的更多信息。   

  • 可以使用哪些方法进入 SHUTDOWN 模式?
  • 如何知道我的器件是否处于关断模式?
  • 如何将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是关断模式的概述、应该可以回答上面列出的问题:

    关断模式:

    SHUTDOWN 模式是器件的最低功耗模式、通常用于运输或长期存储。  在此模式中、内部逻辑断电、并且所有数据存储器(RAM)寄存器信息丢失。  在关断模式下、该器件被完全禁用(包括内部、REG1和 REG2 LDO)。  CHG、PCHG、DSG 和 PDSG FET 均被禁用。  禁用所有的电池保护、不进行任何测量。  有一个功耗非常低的~5V 内部电压轨、它通过一个~4.6MOhm 电阻器驱动到 TS2上用于唤醒检测。

     

    进入 SHUTDOWN 模式:

    可通过许多不同的方法来启动关断序列。  如果满足以下列出的任一条件(无论是用户操作还是故障)、器件将启动关断序列。

    启动关断序列的条件:

    • 用户操作:
      • 已给出关断命令
      • RST_SHUT 引脚被驱动为高电平≥1s
    • 故障:
      • 低 VBAT 电压(BAT 引脚电压降至 VPORA–VPORA_HYS 以下)
      • 低电池组电压(由 电源:Shutdown:Shutdown Stack Voltage )
      • 最小电芯电压较低(由设置 电源:关断:关断电芯电压 )
      • 过热
        • 设置者 电源:关断:关断温度
        • 设置者 设置:配置:Power Config[OTSD]
      • 内部存储器故障

    条件阈值和时序的更多信息可在 技术参考手册中找到

    如果关断序列启动、并且 TS2引脚保持低电平或 LD 引脚保持高电平、则器件不会完全进入关断模式、而是会卡在软关断状态。  软关断是在尝试进入 SHUTDOWN 模式时器件转换的一种临时状态。  有关软关断的更多详细信息、可在 软关断常见问题解答中找到

    启动关断序列后、器件将等待 电源:关断:FET 关断延迟 ,然后禁用保护 FET。  在延迟 电源:关断:关断命令延迟 从首次写入 SHUTDOWN 命令开始、器件会尝试进入 SHUTDOWN 模式。  仅当满足进入 SHUTDOWN 模式的条件时才会成功。

    请注意、 电源:关断:关断命令延迟 延迟时间、该延迟时间应比 电源:关断:FET 关断延迟 以确保在器件进入 SHUTDOWN 模式之前 FET 可以正确关断。  为了绕过 电源:关断:关断命令延迟 ,用户可以在 UNSEALED 或 FULLACCESS 模式下发送两次 shutdown()命令。

    确定 BQ769x2是否处于关断模式:

    要检查器件是否处于关断模式、用户可以测量 REG18引脚上的电压。 如果器件处于关断模式、则引脚将输出0V、否则 REG18 LDO 将输出1.8V。  

     

    退出 SHUTDOWN 模式:

    在关断模式下、TS2将以~4.6m Ω 的弱上拉电阻空闲为高电平。  要唤醒器件、必须将 TS2引脚拉至 GND、或者必须将 LD 引脚拉至~1.45V 以上。  发生这种情况后、TS2将弱保持在0V 左右。  从 SHUTDOWN 模式唤醒时、该器件会将 OTP 设置加载到 BQ769x2器件寄存器中。  任何未编程到 OTP 中的寄存器设置都将在唤醒时复位为默认值。

    典型唤醒过程的一个例外是由低 VBAT 电压导致的关断。  如果电压从低于 VPORA–VPORA_HYS 上升、那么器件将被唤醒。  请注意、 电源:Shutdown:Shutdown Stack Voltage 必须高于 VPORA–VPORA_HYS ,否则器件将进入由低电池组电压触发的 SHUTDOWN 模式,并且只能通过拉低 TS2引脚或 LD 引脚高电平来唤醒

    当该器件从关断状态唤醒时、通常需要大约200-300ms 来使内部电路上电、从 OTP 存储器加载设置、执行初始测量、评估那些与启用的保护相关的值、然后在条件允许时启用 FET。 该时间可能长得多、具体取决于设置。  请参阅 数据表中的表16-2 以了解更精确的时序规格:

    为了防止 SHUTDOWN 模式期间的意外唤醒、BQ769x2还可以配置为在 电源:关断:自动关断时间 。  仅当器件从 SHUTDOWN 模式唤醒而未发生任何有效通信或检测到任何充电或放电电流时、BQ769x2才会自动关断。  这些预防措施可防止器件在特意唤醒的情况下进入 SHUTDOWN 模式。

    有关在电源模式之间转换的常见方法的摘要、请参阅 技术参考手册中的图7-1

    BQ769x2常见问题解答主页链接