This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:高阻态模式功能检查

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271735/bq25790-hiz-mode-function-check

器件型号:BQ25790

如果我将 EN_HIZ = 1并进入 HIZ 模式、则这些转换器的模式会如何切换。 它们是否全部关断并且 Vbus 和 PMID 上的电压为0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    HIZ 模式旨在用于施加 VBUS 电压(这意味着 PMID 上会有电压)时使用。  高 HiZ 模式(例如未施加 VBUS 时)、降压和升压开关关闭、BAT 和 SYS 之间的 BATFET 打开。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    当充电器处于 OTG 模式时、如何停止反向功率传输。 根据您的答案、我可以启用 HIZ 模式以停止电源传输、还可以将 EN_OTG 设置为0以禁用 OTG 模式。 哪种方法更可取?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    EN_HIZ=0可关断更多的内部电路、因此从 HiZ (将 EN_HIZ 设置回0)恢复所需的时间可能长于将 EN_OTG 设置回1的时间。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢你的帮助。