请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990 专家、您好!
我的客户要求执行数据表图7-56中描述的步骤来测试加电情况。 我列出了我认为下面的过程、请帮助再次检查是否正确。 谢谢!
- 通过电子负载或硬件布线实现短输出。
- 打开 EN。
- 达到 OC_TIMER 时、 内部 FET 将关断。
此致、
安连
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
我的客户要求执行数据表图7-56中描述的步骤来测试加电情况。 我列出了我认为下面的过程、请帮助再次检查是否正确。 谢谢!
此致、
安连
您好、Ann!
感谢您的联系。
请参阅 适用于电子保险丝的 TPS25990评估模块(修订版 A)中的第16页。 在上电至短路期间、器件会由于过热保护而关闭。 过流消隐计时器没有进入这里的图片。 该计时器仅在过流故障期间适用。
如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。