This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL5209:Cout 的 ESR

Guru**** 2518660 points
Other Parts Discussed in Thread: TL5209, TPS7A26, TLV767

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272624/tl5209-the-esr-of-cout

器件型号:TL5209
主题中讨论的其他器件: TPS7A26TLV767

大家好、

关于 TL5209的应用、我有两个问题。 在数据表中、数据表指出输出电容器的 ESR 不应约等于第14页上的1 Ω。

问题1:

我不确定负载末端的电容是否包含在输出电容中。  或者它是否仅指 Cout 的 ESR?

问题2:

数据表仅指出 ESR 不能等于1欧姆。 对 ESR 是否有任何其他限制? 例如、最大值和最小值?
 在这种情况下、为何 ESR 不能为1欧姆、那么 ESR 的值范围与什么相关?

顺便说一下、 TL5209似乎是一款非常旧的器件、您是否对更合适的可更换器件有建议?

感谢您的支持。

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提出这个问题。 我们已将您的器件置于可用于比较其他器件的工具中、我们建议使用 TPS7A26或 TLV767。 我附上了这两种封装的对比图。 请注意、这些器件采用的封装与 SOIC 不同、而 SOIC 正是您当前正在查看的封装。 如果您有封装限制并且必须使用 SOIC、那么我可以找到更多有关 COUT 的 ESR 的信息。  

    祝你度过美好的一天!  

    谢谢!
    乔什·纳查西  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    在你给我的桌子上。 该手册提到 Cout 应为非陶瓷电容。 我能否使用陶瓷系列和电阻器来替换它。 在 TL5209中使用陶瓷电容器是否会导致不稳定性问题?

    感谢您的支持。

    波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 COMI Li:

    是的、Cout 可以与小电阻器串联。 陶瓷电容器具有较低的 ESR、因此与小电阻器配对很重要、这样可确保器件稳定。 我认为数据表中存在错误、表明 ESR 电阻器应大于或等于1欧姆。  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢!

    乔什·纳查西