This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:UCC27710在电路板固定位置测试失败

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263581/ucc27710-ucc27710-test-failure-on-fixed-location-of-the-board

器件型号:UCC27710

尊敬的团队:

我的客户在3kW UPS 电路的多个地点使用 UCC27710、但在电路板的同一位置发生了故障。 我已经完成了 FA 报告、并 为系统添加了一些测试波形。 您能否对此进行深入了解?  e2e.ti.com/.../TI_A000_UCC27710-FAR_A000_Form_2D00_INVT.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队问候,  

    任何人对这一案例还有其他问题吗?因此我可以在 CAE 中向客户更新我们可以提供任何建议。

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的提问!

    根据原理图、这里有一个47uF 自举电容器、而 VDD 上只有一个0.1uF 的电容器。 VDD 上是否有额外的电容、因为 VDD 电容应至少比自举电容大10倍?

    此外、您是否可以使用从 LO 到 COM 的电压表来检查 IC、并将其与已知良好的器件进行比较? 另请确认所有电压均处于器件的推荐工作范围内。

    为了提供进一步的反馈、我们也希望查看来自工作单元的 LO 驱动器输出的波形图。

    谢谢!

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    感谢您的回复!  

    VDD 由15V 供电、其附近并联了两个470uF 电容器。 驱动器附近还有一个470uF 电容器。

    2.万用表对 LO 输出的测试结果如下:

    引脚对引脚

    压降+阻抗

    低侧输出

    45

    良好的 IC 0.54V +344kΩ,异常的 IC0.54V +348kΩ

    54

    良好的2.0V+μ s、1MΩ 的1.5V +263kΩ

    51

    良好的0.43V +210kΩ,异常的0.43V  +210kΩ

    15

    良好1.5MΩ,异常 404kΩ

    3. LO 驱动器输出异常。 理论输出为15V、实际输出约为2V。 波形如下所示:
    CH1:Li 输入波形 CH2:LO 输出波形

    如需更多信息、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我有几个跟进问题。

    1.驱动程序出现故障时、IGBT 是否也出现了故障? 或者是否有栅极电阻器或二极管等其他器件发生故障?

    2. IGBT 和栅极上的关断二极管的器件型号是什么?

    3、发生这种故障的温度是多少?

    4.这是稳态故障还是在启动或瞬态期间?

    5.可以用一些示波器捕获在驱动器引脚上测量的启动和稳态 LO 和 HS 的数据吗?在 IGBT 上测量的数据也是如此? 测量低侧 IGBT 的驱动器和栅极至发射极的 LO 接地。

    6.如果您换了一个新部件的驱动器,它是否正常工作?

    7.您是否能够测量电源和驱动器引脚上的 VDD 电源电压?

    8.您指驾驶员附近的470uF CVDD 电容器没有显示在发送给我的布局接头上,您能发送一个同样包括该接头的接头吗?

    9.您是否能够将47k 欧姆的下拉电阻替换为10千欧? 对于此应用、47k Ω 可能太高。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.驱动程序出现故障时、IGBT 是否也出现了故障? 或者是否有栅极电阻器或二极管等其他器件发生故障?  

    --only gate driver failed.(仅栅极驱动器失败。)

    2. IGBT 和栅极上的关断二极管的器件型号是什么?

    --DGW10N65CTH,10A 650V

    3、发生这种故障的温度是多少?

    --环境温度30°

    4.这是稳态故障还是在启动或瞬态期间?

    --稳定状态

    5.可以用一些示波器捕获在驱动器引脚上测量的启动和稳态 LO 和 HS 的数据吗?在 IGBT 上测量的数据也是如此? 测量低侧 IGBT 的驱动器和栅极至发射极的 LO 接地。

    --LO 输出异常2V。 其他信号正常。

    6.如果您换了一个新部件的驱动器,它是否正常工作?

    ——是的。

    7.您是否能够测量电源和驱动器引脚上的 VDD 电源电压?

    --栅极驱动器和 VDD 电源是相同的。 测量值约为15.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8.您指驾驶员附近的470uF CVDD 电容器没有显示在发送给我的布局接头上,您能发送一个同样包括该接头的接头吗?

    ———470uF 电容作为储能+滤波器,远离闸极驱动器故障。

    9.您是否能够将47k 欧姆的下拉电阻替换为10千欧? 对于此应用、47k Ω 可能太高。

    --更换损坏的 IC 将涵盖故障情况,因此基于更换的 IC 交换电阻对他们没有意义。  

    期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、


    感谢您对所有这些信息的回答。

    最重要的一点之一是让旁路电容器靠近驱动器、是自举电容器的大约10倍。 否则、这些引脚上可能会产生过多噪声和尖峰、从而造成损坏。 查看半桥配置的自举电路选择文档、了解有关此 链接的更多信息。  

    出现了多少次这样的故障? 如果您使用器件设置了一个电路板、但该电路板发生故障并在更换后工作、这是否一直存在问题?

    您能否在大约5个器件和电路板上测试该特性、看看它们是否会以相同的方式使这些器件和电路板发生故障? 如果是、请尽可能地将另一个接近470uF 的旁路电容器放置在驱动器顶部、然后在相同的电路板和配置上重复此测试、看看是否能修复。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    您能解决这个问题吗? 如果是、您能否分享您的调查结果?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我将在结束本主题时假定该问题已得到解决。 如果有、我想知道您找到了什么以及解决方案是什么。 如果问题仍未解决、请告诉我、如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    威廉·摩尔