This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:为什么我先使用 bq40z80时、只能打开0x16命令、不能打开

Guru**** 2540660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273484/bq40z80-why-when-i-use-bq40z80-first-i-only-can-oper-0x16-command-but-cant-oper

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

为什么在首次激活电池组时我可以直接执行0x16命令、但0x44 ManufacturerBlockAccess ()无法正常运行并且 SCL 信号无法升高、 当我使用 BQSTUDIO 进行连接时、0x44 ManufacturerBlockAccess 命令可以正常运行、并且可以升高 SCL 信号。

我先连接 bq40z80时、波形图如下所示:

0x44 ManufacturerBlockAccess ()   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 BQStudio 正常工作、但主机无法正常通信、似乎您的主机驱动程序可能存在问题。 您可以使用 BQStudio 事务作为示例来结构化您自己的命令。

    此致、

    怀亚特·凯勒