This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24298:BQ24298 -电池电压读数/BMS

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, BQ24298, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273110/bq24298-bq24298--battery-voltage-reading-bms

器件型号:BQ24298
主题中讨论的其他器件:BQ25896、、、 BQ25622

1.我可以使用 i2c 读取电池电压还是只能读取状态? 如果、是、如何进行?
2.是否可以使用 此 IC 为锂聚合物电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下方查看我对您问题的答复。  

    1)不是、BQ24298不具有读取电池电压状态的功能。 TI 有一些类似的充电器 IC、例如 BQ25896和 BQ25622、它们都带有 ADC 功能。 您可以使用 ADC 通过 I2C 读取由 IC 测量的电池电压。  

    2) 2)是的、BQ24298可以为锂聚合物电池充电。 关键是将充电电压限制设置为适合您的锂聚合物电池的值。 此参数默认设置为4.2V (锂离子电池的典型充电电压限制)、但可以在 REG04中设置为介于3.5V 和4.4V 之间的值。  

    此致、

    加勒特