This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:该器件是否有压摆率要求?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS653850A-Q1, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272451/tps51206-does-this-device-have-a-slew-rate-requirement

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS653850A-Q1

我使用具有以下器件编号(TPS653850A-Q1)的 PMIC 为 DDR 供电。 我已经看到我使用的 DDR4在 VDD 和 VPP 电源中具有压摆率、并且想知道从 TPS51206衍生出来的 VTT 是否具有压摆率或纹波要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karla、

    TPS51206 VTT 输出的典型启动波形如  图28 特征曲线。

    我不确定这是否解答了您的问题。 我认为这个器件没有压摆率控制。

    此致、

    詹姆斯