This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:电源管理论坛

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272646/tps563257-power-management-forum

器件型号:TPS563257

您好!  

对于与 TPS563257的数据表中所述电路类似的电路、我已经将100k (至+Vcc)和32k (至-Vcc)分压器电阻(未连接10nF)连接至使能引脚。
电源电压稳定为5V 直流、分压器应向使能引脚提供1.49V 电压(主要由于电阻值的变化而提供1.170V 电压)、建议电感值为680nH、已在电路中使用、
但它仅提供0.78V 电压、而不是所需的0.85V 电压。

0.7V 压降的可能性是什么?
请考虑  TPS563257DRLR 数据表中的图8-1  

s/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/ 4452.tps.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    我的同事很快会给您回复!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    请允许我向您询问以下问题、以便更好地了解您的问题:

    (1)您是意味着您的目标输出电压为0.85V、但您只能得到0.78V 的输出电压吗?

    (2)您还提到了大约0.7V 的压降。 您能告诉我们它指的是什么吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我的目标电压是0.85V、接收的电压仅为0.78V、

    我指的是 从目标电压本身下降0.7V (0.85V - 0.78V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    1.您能否向我发送原理图并分享反馈电阻器的值?

    2、负载电流是多少? 您是如何测试输出电压的? 您是否使用了 DMM 并在输出电容器之间进行了测试?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    反馈电阻器值在下面的附件中提到(突出显示)、请在下面进行检查

    (对于来自 SMPS 的5V):在使用 DMM 的输出电容器之间测试得到的负载电流为0.52mA 和0.78V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    让我来检查一下、然后给您回复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malsekar:

    感谢您的反馈。 我可能需要您的帮助来共享 VIN、SW、VOUT 的波形。 您还可以使用您的 DMM 测试电阻器(原理图中的 R4和 R5)的阻值吗? 当 FB 引脚在稳定状态下工作时、您是否要使用 DMM 测试其接地的电压值?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚