This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:同步功能问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271682/lm5177-issue-with-sync-function

器件型号:LM5177

您好、TI 团队:

我们现在使用 LM5177构建4开关转换器。

提供50V 输入/51.5V 输出、14A 输出电流、使用 1m Ω 分流电阻器。

我们发现 SYNC 引脚上拉和切换 SYNC 引脚之间的不同行为(300kHz PWM)

根据电感器电流、上图每3个开关周期(100kHz)显示一次干扰、这与使用外部 PWM 信号时的 PLL 刷新率相匹配。

不过、较低图像在相同的测试条件下将 SYNC 引脚拉至3.3Vcc 时显示了无干扰。

请帮助我们弄清楚内部 PLL 机制正在发生什么情况。

谢谢。

CH1是输出电压纹波、CH2是电感器电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、仅需确认您是否在使用外部时钟时问为什么波形看起来"毛刺"? 是否可以共享 Vsync 信号? 还是馈送到该信号的输入?

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haroon  

    我还有另一个测试条件、其中5个 LM5177是交错的(每相72度)。

    Ch1是输出电压。

    CH3和 CH4是相位2和相位1的电感器电流、其中 CH2为相位1的 Vsync。

    考虑到输出电压纹波、电感器电流模式应与内部 Vsync 相同。

    此外、使用52V 电池组提供输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haroon

    下面是具有相同测试条件的另一个屏幕截图。

    电感器电流(Ch4)看起来 抖动 、而另一个(CH3)剂量不抖动。

    之后、我们发现使用外部 Vsync 信号和将 Vsync 引脚上拉至3.3V 之间的差异。

    我们尝试仅使用一个相位和一个外部波形发生器(具有50%占空比和300kHz PWM)。

    测试结果是、使用外部 Vsync 整流器时、电感器电流看起来像最早的后点抖动。

    然而、当 SYNC 引脚被拉至3.3V 时、不会发生这种抖动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    在我看来、您 Vsync 的输入信号不是很干净、我看到上面有一些小噪音、但我想问一下我的一些老年人、会回来问您。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    正如您提到的、Vsync 信号上确实有一些噪声。

    来自之前应答的 Vsync 信号由 MCU 生成。

    因为辅助电源在进行开关、所以一定会有一些噪声。

    噪声似乎未超过同步输入正向阈值、在数据表中该阈值为1.19V。

    此外,从最早的一个后的 Vsync 信号是由是德科技的商业波形发生器产生的。

    希望这些信息对您有所帮助。

    感谢您的帮助

    Br、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    所有5个 LM5177器件是否均已使用函数发生器在外部进行同步且相移72度?

    此外、我想了解设计原理图、当信号来自外部时、您是否对 SYNC 引脚使用某种噪声滤波器、该滤波器是靠近 IC 还是远离该器件?

    我还建议减小通过函数发生器馈送到 SYNC 引脚的电压以查看噪声是否降低、您只需要1.19V、因此可能会降低馈送到 SYNC 引脚的函数发生器信号的振幅。 次要注意的是 SYNC 信号中的噪声会导致电感器电流出现这种"毛刺脉冲"。

    Br、

    哈龙