我 尝试进入 SHUTDOWN 模式、但器件无法关断。 我想我可能处于软关断状态、但我有一些问题:
- 如何知道器件是否处于软关断状态?
- 软关断与关断模式有何不同?
- 是什么导致 BQ76952进入软关断模式?
- 如何退出软关断模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这些问题的答案以及有关软关断的更多信息可以在下面找到:
软关断:
当尝试进入 SHUTDOWN 模式时、某些用户可能会卡在软关断状态。 软关断是一种临时状态、在启动关断序列后、如果 TS2引脚保持低电平或 LD 引脚保持高电平、则会进入该状态。 如果用户尝试进入关断模式、但 REG18引脚输出的是1.8V 而不是0V、则器件未处于关断模式、可能处于软关断状态。 该器件将保持软关断状态、直到这两个条件都得到解决。
正常模式--> LD 软关断-->关断模式

正常模式--> LD 软关断-->正常模式

正常模式--> TS2软关断-->正常模式

意外进入软关断模式的最常见原因是 TS2引脚上的电路。 在 TS2引脚上放置一个热敏电阻会直接将该引脚拉至低电平、从而导致软关断、但即使是不将 TS2直接拉至 GND 的电路也会导致问题。 这是因为 TS2引脚内部上拉至5V 的电压非常微弱、所以连接到 TS2引脚的电路中的任何小泄漏路径都可以通过下拉引脚来防止关断。 即使是1µA 的泄漏电流也会导致器件卡在软关断状态。
TS2引脚必须通过 BQ769x2的内部上拉电阻拉高才能进入 SHUTDOWN 模式、因此如果用户想在 TS2引脚上放置一个热敏电阻、而不打算使用 SHUTDOWN 模式、那么他们应将 SHUT_TS2位编程为1。 这将确保器件不会尝试(并且失败)进入 SHUTDOWN 模式。 相反、器件将进入低功耗状态并等待 LD 引脚上的上升沿转换到正常模式。
如果器件处于 LD 软关断状态、在 LD 引脚上拉为高电平、TS2下拉为低电平、并且 LD 引脚保持高电平、同时 TS2引脚从低电平转换为高电平、则器件将保持 LD 软关断状态。 如果随后允许 LD 引脚在 TS2引脚转换为高电平后变为低电平、则器件将进入关断模式。
简而言之、LD 引脚置为高电平优先于置为低电平的 TS2引脚。 有关根据 LD 和 TS2引脚状态确定器件模式的更多信息、请参阅以下流程图:
LD 和 TS2软关断流程图

有关正常关断模式的信息、请参阅 关断常见问题解答。