This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:热插拔控制器建议

Guru**** 2536480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273058/tps23523-hot-swap-controller-recommendation

器件型号:TPS23523
主题中讨论的其他器件: INA238

您好!

我的客户正在使用 TPS23523PWR。

他们正在寻找具有以下功能的产品:

   -反向电流阻断

   -反极性保护

Q1)如果当前正在使用的产品在 TPS23523规格中包含上述功能、请推荐该产品。

Q2)此外、客户将 INA238用作电源传感器。 如果热插拔控制器产品包含电压、电流和功率监控功能、请推荐它。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    TPS23523可以提供反向电流阻断和反极性保护功能。 请详细浏览数据表。

    为了实现电源和电流监控、INA238需要与 TPS23523结合使用。 我们没有任何其他适用于-48V 应用的热插拔器件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。