This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:CAN't 与芯片建立任何 I2C 通信

Guru**** 2545160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271484/bq76942-can-t-establish-any-i2c-communication-with-chip

器件型号:BQ76942

您好!  

我的团队使用 BQ76942来控制4节电池组。 STM32G4通过 I2C 与芯片连接。 我们使用参考设计创建了看起来是相当标准的芯片实现、并且运行了原型板、但无法建立 I2C 通信。 我们使用的是 TI 提供的 STM32示例驱动程序。  

在尝试通信之前、我们已将 TS2拉至低电平、并且 RST_SHUT 由 MCU 驱动为高电平。  

MCU 似乎正在正确发送器件0x10的地址、但并未接收 Ack 位。 这是看着 I2C 的逻辑分析仪的屏幕截图。  

什么原因可能导致此问题?  

我们的原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是示波器上的信号屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的人能帮助我们解决这个问题吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    听起来您正在进入软关断状态。 如果该器件在 TS2引脚保持低电平时尝试进入 SHUTDOWN 模式、则该器件会卡在等待关断的状态、通信将被禁用。

    为了纠正这种情况、只应在将器件从关断模式唤醒时将 TS2拉至低电平、然后在器件转换为正常模式时释放(悬空)。

    您可以在末尾阅读有关软关断的更多信息、 第 7.5节:关断模式 TRM

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将该引脚悬空以在我们的板上对其进行调试吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、当使用关断功能时、该引脚应在正常运行期间保持悬空。 然后、它会被下拉以将器件从关断模式唤醒、然后在器件转换到正常模式后释放(悬空)。 中对此进行了更深入的说明。 第7.5节 TRM

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然不提供一个应答位。 即使该引脚悬空。 还有什么想法吗?  

    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    查看数据表中的下表、可能是器件默认为 SPI 通信、如果您希望默认为 I2C、则需要在 OTP 中更改此设置。 您能否确认您正在使用的是哪个版本的 BQ76942?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我必须在启动时先将 TS2引脚切换为高电平、然后再切换为低电平。 这使我们能够与芯片进行通信。 谢谢