This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:最大占空比计算

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272960/ucc28950-max-duty-cycle-calculation

器件型号:UCC28950

客户参考的是 TIDA-020031和 SLUA560D

他们 对如何选择最大占空比有一些疑问。  

 

SLUA560D 使用70%作为等式(4)中的最大占空比、  

在设计中、使用中心抽头变压器、该变压器通向21:1:1变压器。  

 

在 TIDA-020031中、将"第二占空比最大值"用作90%。 此设计在次级侧使用倍流器。  

  1. SLUA560D 中的 EQ (4)和 TIDA-020031中的 EQ (4)与"dmax"和"dssec_max"以外的其他类似。   
    1. 您能否解释一下 "Dmax"和"Dsc_max"之间的区别?
    2. 我们应该如何为我们的设计定义 DUTY_max?
  2. EQ(5) 在 TIDA-020031中,如何定义 VSEC_MIN?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里使用的术语令人困惑。 据我了解、 dmax 和 dssec_max 是相同的值。 dmax 可能是指初级侧;dsc_max 是指次级侧。 选择 DUTY_max 是为了计算匝数比、以便 在最小输入电压下调节输出电压。  

    VSEC_MIN 是 次级侧的最小电压。

    此致、