This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:用于4.28V 充电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273087/bq25170-for-4-28v-charge

器件型号:BQ25170

您好!

我找到了如下所示的 BQ25170 VSET 表。 如果需要4.28V 充电、是否可以将 VSET 电阻器调整为25k?

或者固定4.2或4.35?

或任何类似的充电器可以支持 LiFePO4的4.28V 充电?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    很抱歉、无法将充电电压调整到4.28V、因为您注意到、4.2V 或4.35V 是我们拥有的最好电压。  是的、值是固定的。

    关于电池和应用、您能告诉我些什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    1s  LiFePO4电池、最大充电电压= 4.28V。

    充电电流> 500mA,硬件独立更好。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff

    您是否知道这种电池的器件型号或数据表?