This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:寄存器设置问题

Guru**** 1563545 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012, TPS65987D, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259367/tps65987d-question-to-register-setting

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TIDA-050012,, TPS65981

您好!
我们已针对客户开发了应用。 在此应用中、我们应加载平板电脑、同时将数据从平板电脑交换到控制器。 数据交换应通过 USB 到以太网控制器进行。 然后、使用 TPS65987DDHRSHR 从平板电脑加载数据。
但是、平板电脑无法识别 USB 转以太网控制器。 只有当我们将 TPS65987DDHRSHR 保持在复位状态时、我们才会识别它。 然后可通过以太网控制器进行数据交换。 一旦 TPS65987DDHRSHR 不再处于复位状态、以太网控制器就不再被识别。

附件是我为 TPS65987DDHRSHR 创建的配置


您是否有关于此类应用的应用手册或类似资料?
或者、您能否用寄存器告诉我、电力输送、USB 数据传输可在相同的 time.e2e.ti.com/.../smartPLUG04a.pjt 条件下工作非常重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65987DDH 不处理系统中的 USB 数据。 TPS65987DDH 仅使用 D+/D-进行 BC1.2检测、一旦检测完成、器件就会释放 D+/D-线路。

    我看到您没有启用 BC1.2支持、您是否已将 D+/D-连接到器件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、D+/D-信号未连接到 TPS65987DDH (未安装 R324和 R325)。 附件为展示 TPS65987DDH 的原理图页面。

    e2e.ti.com/.../SP504061590_2D00_0100pd.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Konrad:

    汤米不在办公室,明天会回来的。 我们将在本周结束前提供更多反馈。

    谢谢!
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在项目中、我没有看到您启用 USB 相关设置。

    请在 GUI 中搜索 USB 并设置相关设置、然后重新测试它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我已经更改了 USB 的各种值。 问题仍然存在。

    我收到一位休假回来的同事的来信、他使用 TPS65981ABI 进行了一个类似的项目、该提示需要注意双重角色的值。
    随附的是显示基本结构的方框图。 然后、我在应用程序自定义工具中新建了项目、新项目中选择的不是 TIDA-050012 Sourcc 板、而是标准项目。 然后我选择双角色端口(DRP)、首选电源源并设置新值。
    随附的是该设置的新值。 不幸的是、这也未解决问题。

    Best regardse2e.ti.com/.../2388.Blockdiagram.pdfe2e.ti.com/.../smartPLUG_5F00_D02.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查配置后、我看到您没有启用"USB Capable (支持 USB)"和"USB Suspend Supported (支持 USB 暂停)"位。

    我已修改了工程、请对此进行测试。

    e2e.ti.com/.../smartPLUG_5F00_TI.pjt

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ih hbe Ihre Datei getestet。 der Fehler tritt immer noch auf.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此连接的速度是多少?

    您能否提供连接的 PD 日志和 0x5F 数据状态的读出日志?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    到目前为止、我尚未使用 TPS65981_2_7_8 Application Customization Tool 的调试器功能。 现在、我想建立与 FDTI C232HM-DDHSL-0的调试连接。 为此、我将线缆从 FDTI USB 适配器连接到 TPS65987D 上的引脚32和33。
    我还在软件中配置了 FDTI 适配器。 但对我而言、未建立与 TPS65987D 的连接。 例如、如果我单击"Test I2C Hi Read (Mode Reister 0x03)"、我将得到以下错误消息(在 I2C 测试读取期间遇到异常:*** FTDI 调用(I2C_OpenChannel)错误、状态:3 'exceptions.exception'="">)。 当我观察示波器上的信号时、这些信号一直为高电平。

    是否可以使用 FDTI C232HM-DDHSL-0适配器进行调试?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议 在此处使用 Aardvark + TPS65981_2_7_8 Application Customization Tool、因为 FTDI 连接有时可能不可靠。

    此致