This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:升压控制器的底部 MOSFET 过热

Guru**** 1130340 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272450/tps43061-bottom-mosfet-of-boost-controller-overheats

器件型号:TPS43061

您好!

我们有一个基于 tps43061/43060的设计、当前 PCB 具有 tps43061。
升压控制器用于将12V 引线酸电池电压(可低至9V)升压至大约24.4V
该电压将传递到一个为四个24VDC 遮光电机供电的模块、每个电压
约1.7-2Amax。

电机应以40-60s 的突发时间运行(全行程需要该时间)、但问题是
底部 MOSFET (Q16)烧毁(热过热)。
这些 MOSFET (AO4576)支持20A 电流、因此电机的8A 电流不是问题
但这些电机的电感可能是多少。
问题:原理图中有任何明显的错误吗? 或者选择 MOSFET 是错的?
如何防止底部 MOSFET 发热?
顶部 MOSFET 看起来不会变热、但其栅极电阻为0R。 底部 MOSFET 使用4.7欧姆
创建一个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您使用 E2E 论坛、您能否填写此 Excel 表格 https://www.ti.com/tool/download/SLVC471 以便我查看您的原理图和布局?

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS4306x_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVB.xlse2e.ti.com/.../TPS43061_2D00_calculation.txt
    我填充了您的 Excel 工作表、并为我的计算添加了一个文本文件。

    我注意到、我们电路板上的 CHF (计算46)被错误地设置为0.1u、而不是0.1n
    因此、我假设我们最好去掉 CHF 或置于本来应该是的100p 上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、您能告诉我您的电路板是如何与 CHF 一起工作的吗? 它能解决您的问题吗?

    从电子表格中可以看到、环路补偿看起来不是很好、我想修复一下、您需要更高的 PM、并且 GM 应至少为-10dB。

    我会将 Rcomp 更改为5k 欧姆、Ccomp 更改为15nF、CHF 可以保持原样。

    Br、

    哈龙