This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:如何解决第一次扫描线明暗和梯度明暗线

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268895/tlc6983-how-to-solve-first-scan-line-dim-and-gradient-dim-lines

器件型号:TLC6983

我将 TLC6983用于1mm 间距的 LED 面板。

并且仅使用11位 PWM 进行显示、因为我需要的帧速率非常低。 (约2000Hz)。

我无法用更换寄存器 FC4 [35:38]删除第一条扫描线变暗和渐变变变暗。

您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    似乎您已经拥有自行设计的电路板了吗?

    性能与硬件设计有关、我建议根据您的硬件设计调整寄存器设置。

    您能否提供有关您的设计的最新信息?

    1. CLK 速率
    2. 帧速率(Vsync CMD 频率)
    3. 硬件设计(VCC VLED/Current/Line number...)
    4. 寄存器设置
    5. RGB 还是单色?
    6. ...

    如果您不想公开您的项目信息、请通过电子邮件与我联系。

    我的电子邮件地址: monet-xu@ti.com

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的设计如下。

    1.SCLK 12.5MHz、GCLK 50MHz、TSW 90GCLK

    2. 1500Hz。  

    3.VLED/VLED_R、G、B、VCC、3.4V、  

      电流:Rset 28.7kohm

      行号:8行

    4、FC0:0x4000、0x30070100

      FC1: 0x0E60、0x0094A54C

      FC2:0x0380、0x0000660

      FC3:0x000F、0xFFFFFF00

      FC4:0x1F80、0x05404008

    5. rgb

    如果您需要更多信息、可以随时再次咨询我。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    有一件事让我感到困惑。 为什么需要如此高的帧速率?

    实际上、对于我们的眼睛、当帧速率超过120Hz 时、我们无法捕捉到闪烁。 考虑到相机拍摄、为避免黑线、我们提高刷新率。

    1. 那么、您可以检查哪个参数是2000Hz、帧速率或刷新率?
    2. 对于 TLC6983、最小 PWM 分辨率为12位
    3. 我们建议将 VLED_R 与 VLEDG/B 分开、因为这会影响显示性能、如第一行调光。
    4. 您能否就该问题拍摄 LED 面板的照片?

    Br

    徐默奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您的观点、但我们的应用确实需要1500Hz。

    1.这是帧速率、而不是刷新率。 Vsync 时间为1500Hz。

    2.我认为 Nsub-period 最小16和 Gclk 最小128所以最小的分辨率是11位正确的。

    3.我本来打算单独的 VR 和 VLEDB/VB 但我有错误 , VG ,VLEDR/VLEDG 有相同的网络。  

      蓝色 LED 和绿色 LED 的最小电压为3.1V、因此我无法同时选择电压为3.4V。

    4、公司安全政策不可行。  

      当我显示白色帧时、我可以在电路板上8条线的每条线上观察深色线。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我的情况有什么解决办法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    首先、一帧为1/1500 = 0.67ms。 但显示时间仅为~0.5ms。 请将段长度增加到165以减少黑时间。

    调整 FC4 38-35 FIRST_LINE DIM 设置。 逐步增加 IT 并检查问题是否得到改善。

    如果仍在此处、请将整个面板显示为 R 或 G 或 B、并检查在哪种情况下会观察到第一行调光问题。

    那么终端应用是什么?

    Br

    徐默奈