This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源协商

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01623, BQ25756, TPS25750, TIDA-010047, BQ25731, BQ25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270446/tps25750-power-negotiation

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TIDA-010047、TIDA-01623 BQ25731BQ25730、BQ25756 TPS25751

您好!

我正在尝试寻找一些有关电源协商的指导。 此应用是一种电池拓扑、位于现有5节(18V)电池上、 理想情况下、我有2个输出功率高达100W 的 USB-C 端口和1个输出功率高达15W 的 USB A 端口。 客户还希望能够通过任一 USB-C 端口为电池充电。 我已经研究了 TPS25750、不确定是否可以使用其中的两个器件通过 USB-C 端口实现我想要的功能。 我想知道我是否使用1个 USB-C 端口为电池充电、同时通过另一个 USB-C 端口为器件充电、我将如何协商电源。 或者、如果我通过两个 USB-C 端口为设备充电、我能否协商独立的电压合约?  我想 根据 USB-C 合规性、以尽可能快的速度为电池和器件充电。

您是否可以为我指出参考设计? 我发现 TIDA-01623和 TIDA-010047都是100W 应用、但不完全是我要找的。

谢谢!

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加了、我只关心功耗、而不关心数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于交流/直流设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    如果我理解正确、则电池顶盖会连接到电池顶部、并且有两个 USBC 端口、这两个端口可用于为电池充电或从电池为外部器件充电。  

    由于您将使用两个完全独立的 PD 芯片、因此会针对两个端口单独进行电源协商。

    • 当您使用两个端口为外部器件充电时、将协商独立的电压合约。
    • 当您使用一个端口为电池充电、并使用另一个端口为外部设备充电时、电源协商也将是独立的。

    功率协商将基于您在 TX 供电方能力和 TX 受电方能力寄存器中配置的供电方和受电方 PDO。

    我将查看该应用的参考设计并回复您。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您理解正确。 还有一个 USB-A 端口、我将用于输出15W。 似乎我需要一个 MCU (M0或 MSP430)来协商每个端口的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流/直流设计、电源直接来源于18V 电池组(不妨想想用于钻孔等室内电动工具的电池组)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    从电源协商的角度来看、PD 控制器唯一要做的就是在请求或接受有效的 PD 合约之前、广播 PD 主机接口寄存器中已编程的拉电流能力或灌电流能力。  在供电/受电时、PD 控制器不会做任何事情来平衡与其他 PD 控制器的功率。

    通常、对于此类应用、需要使用电池充电器 IC 来调节进出电池的功率。 这些电池充电器器件可以处理电池和 PD 控制器之间更大范围的功率交换。 我不是电池充电器器件领域的专家、但 TI 有一个团队负责这些领域。 我预计需要两个电池充电器 IC、每个 PD 控制器一个。

    您能向我发送您预计设计的方框图吗?  

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的方框图。 概览看起来很模糊,所以我放大并包括了主要组件的更详细的屏幕截图。 我还缺少什么? 我想我还需要在输入/输出端口上提供 ESD 保护(总共为 USB C 和 USB A--3端口)、可能也需要来自电池连接的 ESD 保护。

    注意:我将输入端口与输出端口分开绘制、但 TPS25750是双向的、并且与右侧所示的输出端口相同(由于该功能内置了、没有单独的"输入"端口)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    让我看看这个并向您提供一些反馈。 我认为这基本上是可以的、但可能很难实现两个 PD 控制器之间的功率协商平衡。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我要注意的一个方框图。 您 从输入端口到 PD 的连接方式看起来就像 C 型端口的输入功率直接连接到 BQ25731电池充电器。 C 型端口的输入电源实际上将首先通过 PD 的内部或外部电源路径、然后到达 BQ25731。 我只是想确保这里没有误解。

    否则、从 PD 的角度来看、您的设置对我来说看起来是正确的。 同样、从 PD 控制器的角度来看、TPS25750仅会广播拉电流/灌电流能力、协商 PD 合约、然后开始从 BQ25731供电、或开始从 C 型端口向 BQ25731接收功率。 除了您在主机接口寄存器中将其配置为能够提供/接受电流外、PD 不会执行任何功率合约平衡。

    如果您愿意、我可以将您带往 BQ 电池充电器团队。 他们可以提供有关两个 BQ25731器件如何从电池取电或向电池供电的支持。 如果您希望我为您重定向、请告诉我。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex:

    谢谢、我将相应地修改方框图。 是的、从 BQ 电池充电器团队获取输入会很有帮助。 对于当前配置、您是否建议在电源路径上使用内部或外部 FET? 我似乎需要电源路径、因为我会从电池中取电并同时对电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    这取决于您使用的 TPS25750的哪个型号。

    • 如果使用的是 TPS25750D (DRJKR)型号、则 PD 控制器不支持外部电源路径。 D 型号有两个内部电源路径。 您必须使用第二个电源路径(PPHV)来接收电流。 PPHV 的额定电压高达28V。
    • 如果您使用 TPS25750S (SRSMR)型号、则 PD 控制器只有一个内部电源路径(PP5V)、额定电压仅为5V。 对于型号 S、您需要使用一个外部 PP_EXT 电源路径来受电方(由 GATE_VBUS 和 GATE_VSYS 信号控制)。

    我会将此 E2E 主题重定向到 BQ 团队、以获取有关电池充电器器件的信息。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我没有看到任何关于 BQ25731的问题。  对于电源路径特性、请使用 BQ25730。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tiger、如果我使用具有电源路径的 PD 控制器、是否也需要使用具有电源路径的 BQ 充电器? 例如、我正在考虑配对 TPS25751 + BQ25756或 TPS25750 + BQ25731。 PD 控制器有一个电源路径选项、这是必需的、因为终端设备可以同时从电池取电和为电池供电/充电。 这是正确的思考方式吗? 此外、TPS + BQ 对的两个部件还是其中一个器件(PD 控制器或 BQ)都需要电源路径? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我认为需要这两个电源路径。 PD 控制器作为 USB-C 或 USB-A 的接口来处理输入侧。 BQ 器件电源路径位于电池侧。 您可以灵活地确定电池电源和/或适配器电源的优先级。 对于 BQ 器件、差异在于 BATFET、它从电池轨创建一个单独的系统轨。  

    我希望这对您有所帮助。  

    此致、