This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681编程问题

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272010/tps53681-tps53681-programming-problem

器件型号:TPS53681

嗨、团队,

当我对 TPS53681进行编程时、由于以下错误、编程失败。 我已经附上该文件。 输出文件是在离线模式下创建的。

关于这个问题、我们使用旧版本的 TI FUSION (7.4.1)复制了.csv 文件并且可以使用。 第一个附件由7.7.1版本生成。 我比较了这2个文件、发现使用7.7.1的文件有更多的行。 使用7.4.1的.csv 行仅有89行。

我想这个问题可能来自 TI FUSION 的错误?您能帮助确认原因吗。

e2e.ti.com/.../TPS53681-0.0-Address-89-PMBus-Programr-Script_5F00_7.4.1.csve2e.ti.com/.../TPS53681-0.0-Address-89-PMBus-Programr-Script.csv

感谢您的支持。

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否发送您用于此设备的.xml 文件或配置文件、以便我们能够复制我们身边的问题? 我看到您提到这些文件是在离线模式下创建的、因此我假设您要尝试通过插入 Fusion GUI 的器件对此进行编程?  

    非常感谢您的耐心、  

    此致、  

    普雷姆·达尼亚