This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:高电压警告

Guru**** 2548380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5146-Q1-EVM12V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272422/lm5146-q1-high-voltage-caution

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146

我有设计方面的问题。

我设计的直流/直流、其 lm5146输入最高可达80V

您能指导我了解有关应如何设计电路板以及应实施哪些标准以保护用户安全免受电路板上80V 部件的影响吗?

我有您的评估 LM5146-Q1-EVM12V、我只看到丝印注意事项。

也许我还应该实施其他方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    高压节点 VIN、SW、CBOOT 和 HO 不应暴露覆铜或"可接触风险"。

    请注意、VIN 连接如何需要螺纹接线端子、以最大程度地降低接触或短路的风险。

    此外、在布局中、 最好制定高压节点间隙规则、以便增加间隙。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多