This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404:

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270112/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404

您好,Mani

在 LLC 引脚1 HV 上、需要设置什么值才能找到?

我刚刚进行了计算、如果它是88rms (250pk)

I=88V/3K =29ma

V=I X R= 29mA X 3K= 87VDC

那么、87VDC 的高压引脚组是什么?

请提供建议

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您可以使用与 EVM 相同的值:1.65k、共三个串联。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    感谢您的帮助

    我 不明白 PMP30763 Rev_C LLC 原理图 SchDoc 使用 三个串联的1k (R31、R22、R10)封装

    数据表第56页建议将串联电阻器与 HV 引脚串联为5 kΩ。

    如果它是134VRMS=190VPK,那么引脚1供应190VPK?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    正如我在上一主题中提到的、三个电阻器的1.65k (共5k)应该适用于通用交流输入电压输入(85-265V RMS)。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    Thnaks for the help

    1.引脚8偏置绕组电阻分压器 R9=44.2K 且 R12 =8.06K 变压器偏置电压18VRMS

    电阻分压器的电压输出是2.8rms?

    第9页和第25页 输出电压 OVP -正阈值4V?

    我不明白吗?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在偏置绕组上的正负电压下、都将触发输出 OVP。 阈值为+/- 4V。

    请使用设计计算器查找偏置绕组处的电阻值。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    谢谢、我们的帮助

    PMP30763 Rev_C LLC 原理图 SchDoc

    我是否必须使用电容器隔离 SGND 和 PGND?

    请提供建议

    此致

    萨姆

    '

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、您应该添加与原理图类似的电容。 这将有助于降低共模噪声。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mani

    感谢您的帮助

    1.OCP 设置为14A (设计计算器第230行)这是正确的吗? 如何更改值

    2.在设计计算器的第一页上,原理图显示了 rll upper=549K,和更低的 rll316K? 分压器电压= 4.32V

    3.原理图显示 R25=213K、R32=120K? 分压器电压= 4.32V? 用于16A 的 OCP 套件

    我不了解如何设置电流限制?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    OCP 设置将通过 ISNS 引脚上的电阻值进行更改。 因此、您可以使用设计计算器调整该值。

    2.在设计计算器的第一页上,原理图显示了 rll upper=549K,和更低的 rll316K? 分压器电压= 4.32V

    3.原理图显示 R25=213K、R32=120K? 分压器电压= 4.32V? 用于16A 的 OCP 套件

    [/报价]

    BW 引脚电阻器是根据所需的 OVP 阈值和突发模式阈值比选项确定的。

    因此、请使用设计计算器找出这些值。  

    此致

    马尼坎塔